This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A:当 FS = 8kHz 时、使用内部 PLL 从 BCLK 生成 SCLK

Guru**** 2402385 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/690268/pcm5100a-generating-sclk-from-bclk-using-internal-pll-when-fs-8-khz

器件型号:PCM5100A

您好!

我们希望 在设计中使用 PCM5100A、但我们需要 DAC 通过简单的3线 I2S 接口(使用内部 PLL 从 BCLK 生成 SCLK)支持8kHz 采样率。 我们的 BCLK 以64*FS 运行、但我担心数据表中的表11:

这句话是否说明在8kHz 应用中无法使用 BCLK 来生成 SCLK? 如果是这样、我想知道它是否可以工作、但抖动性能会降低、还是根本不起作用? 如果是前者、我们可能会评估它是否可用于我们的应用。

提前感谢您的任何见解。

-Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泵。 在继续设计之前、我们需要回答这个问题、如果有人可以确认 PCM5100A 是否可以在3线 I2S 模式下以8kHz 的采样率使用、我们将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    我已经测试了 PCM5100a、该器件在8kHz 输入下工作。  此外、我的同事也完成了此测试:

    e2e.ti.com/.../1941469

    我还在征求设计团队的意见、但我认为您应该能够开始评估。

    谢谢!

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您的回复、这将清除它、对此很了解! 可能数据表不应列出这些字段的破折号、但可能有一个有关抖动性能的脚注。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    在与我的设计团队交谈后、我对配置有了一些额外的了解。  PLL 的最小输入频率为1MHz、这是8kHz FS 无法实现的。  DAC 会尝试自动检测 BCK 频率、因此在8kHz 的情况下、器件可能会将时钟配置为支持的最小 BCK 速率、1.024MHz。  由于时钟实际上只有一半的速度、因此器件的大多数功能将以所需的一半速率运行。  因此、无法保证器件的性能、但您可能具有合理的功能。  我们官方不支持8kHz、因此您的应用不能保证这些规格。

    谢谢、

    Paul