您好!
我们希望 在设计中使用 PCM5100A、但我们需要 DAC 通过简单的3线 I2S 接口(使用内部 PLL 从 BCLK 生成 SCLK)支持8kHz 采样率。 我们的 BCLK 以64*FS 运行、但我担心数据表中的表11:
这句话是否说明在8kHz 应用中无法使用 BCLK 来生成 SCLK? 如果是这样、我想知道它是否可以工作、但抖动性能会降低、还是根本不起作用? 如果是前者、我们可能会评估它是否可用于我们的应用。
提前感谢您的任何见解。
-Jay
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们希望 在设计中使用 PCM5100A、但我们需要 DAC 通过简单的3线 I2S 接口(使用内部 PLL 从 BCLK 生成 SCLK)支持8kHz 采样率。 我们的 BCLK 以64*FS 运行、但我担心数据表中的表11:
这句话是否说明在8kHz 应用中无法使用 BCLK 来生成 SCLK? 如果是这样、我想知道它是否可以工作、但抖动性能会降低、还是根本不起作用? 如果是前者、我们可能会评估它是否可用于我们的应用。
提前感谢您的任何见解。
-Jay
您好、Jay、
我已经测试了 PCM5100a、该器件在8kHz 输入下工作。 此外、我的同事也完成了此测试:
我还在征求设计团队的意见、但我认为您应该能够开始评估。
谢谢!
Paul
您好、Jay、
在与我的设计团队交谈后、我对配置有了一些额外的了解。 PLL 的最小输入频率为1MHz、这是8kHz FS 无法实现的。 DAC 会尝试自动检测 BCK 频率、因此在8kHz 的情况下、器件可能会将时钟配置为支持的最小 BCK 速率、1.024MHz。 由于时钟实际上只有一半的速度、因此器件的大多数功能将以所需的一半速率运行。 因此、无法保证器件的性能、但您可能具有合理的功能。 我们官方不支持8kHz、因此您的应用不能保证这些规格。
谢谢、
Paul