Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3118D2 尊敬的先生:
我们发现在 PBTL 和 BTL 模式下、PVDD 电流摆幅不同。
将 BTL 模式电流从0.14A 更改为3A、将 PBTL 模式电流从1.21.A 更改为2.41A。 输出功率约为40W。
您能否检查原因、它是否正确?
此致、
Sam Shyu