This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:在 PBTL 和 BTL 模式下、电流摆幅不同

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/702911/tpa3118d2-current-swing-is-not-same-between-in-pbtl-and-btl-mode

器件型号:TPA3118D2

尊敬的先生:

我们发现在 PBTL 和 BTL 模式下、PVDD 电流摆幅不同。

将 BTL 模式电流从0.14A 更改为3A、将 PBTL 模式电流从1.21.A 更改为2.41A。 输出功率约为40W。

 

您能否检查原因、它是否正确?

此致、

Sam Shyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    在本例中、扬声器电阻和 PVCC 电压电平是多少? 您是在 TPA3118D2 EVM 上还是在电路板上进行此测试? 因此、BTL 模式下的输出为2*20W、PBTL 模式下的输出为40W、对吧? 电流是在 PVCC 电源线上测量的、对吧? 根据示波器屏幕捕获、输入音频信号为2kHz 正弦波。 您能给我展示一下 SCH 和测试方法吗?
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.扬声器电阻为4欧姆,PVDD 为24V。

    2.在我的电路板上进行测试。

    BTL 使用单通道输出40W、保持 anoTHR 通道无连接。 PBTL 为单路40W。

    4、是的、电流在 PVDD 上测量。

    5.使用4欧姆的虚拟负载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    请参阅以下内容。 您能否向我提供电子邮件以将 SCH 发送给您?

    1.扬声器电阻为4欧姆,PVDD 为24V。
    2.在我的电路板上进行测试。
    BTL 使用单通道输出40W、保持 anoTHR 通道无连接。 PBTL 为单路40W。
    4、是的、电流在 PVDD 上测量。
    5.使用4欧姆的虚拟负载。

    此致、

    Sam Shyu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    请将 SCH 发送至我的电子邮件 shawn-zheng@ti.com。 请关闭此问题、让我们离线通信。 谢谢。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    感谢您的帮助! 已向您发送邮件、请帮助您进行检查。

    此致、

    Sam Shyu