主题中讨论的其他器件:PCM5122
你(们)好
我们的客户希望使用具有3线模式的 EVM。
输入配置为 SPDIF 光学。
根据数据表、PLL 寄存器似乎是在软件模式下配置的。
但是、我们无法在默认配置文件(fs = 48kHz 配置文件)中看到示例代码。
如何设置具有3线模式的 PLL 寄存器?
在配置文件中配置 PLL 的时间是多少? (写入系数之前?)
您可以共享示例代码吗?
贝斯特雷加兹
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们的客户希望使用具有3线模式的 EVM。
输入配置为 SPDIF 光学。
根据数据表、PLL 寄存器似乎是在软件模式下配置的。
但是、我们无法在默认配置文件(fs = 48kHz 配置文件)中看到示例代码。
如何设置具有3线模式的 PLL 寄存器?
在配置文件中配置 PLL 的时间是多少? (写入系数之前?)
您可以共享示例代码吗?
贝斯特雷加兹
您好 Paul
感谢您的快速回复。
让我在数据表 P.47的3线 PCM 说明中确认以下说明的含义。
'在软件模式中、用户必须设置所有 PLL 寄存器和时钟分频器寄存器以参考 BCK。 请参阅
使用 PLL 生成时钟以了解更多信息。 建议值见表131。"
我认为软件模式意味着使用 I2C 或 SPI。
上面的解释是否与3线模式无关?
也就是说、无论硬接线模式或软件模式如何、都可以在没有用户 PLL 配置的3线模式下工作器件。
例如、用户是否需要将 page0/register13 bit6:4更改为001以选择 bck?
这种理解是否正确?
贝斯特雷加兹