This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:具有 I2C 模式的3线配置

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/675703/pcm5121-3-wired-configuration-with-i2c-mode

器件型号:PCM5121
主题中讨论的其他器件:PCM5122

你(们)好

我们的客户希望使用具有3线模式的 EVM。

输入配置为 SPDIF 光学。

根据数据表、PLL 寄存器似乎是在软件模式下配置的。

但是、我们无法在默认配置文件(fs = 48kHz 配置文件)中看到示例代码。

如何设置具有3线模式的 PLL 寄存器?

在配置文件中配置 PLL 的时间是多少? (写入系数之前?)

您可以共享示例代码吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Na na、

    PCM5122仅支持表33中显示的3线模式速率。  由于这是 EVM 使用的器件、因此无需配置时钟树、因为所有值都是自动检测到的。  PLL 配置只在自定义 SCK 速度时才是必需的。

    谢谢!

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

    感谢您的快速回复。

    让我在数据表 P.47的3线 PCM 说明中确认以下说明的含义。

    '在软件模式中、用户必须设置所有 PLL 寄存器和时钟分频器寄存器以参考 BCK。 请参阅
    使用 PLL 生成时钟以了解更多信息。 建议值见表131。"

    我认为软件模式意味着使用 I2C 或 SPI。

    上面的解释是否与3线模式无关?

    也就是说、无论硬接线模式或软件模式如何、都可以在没有用户 PLL 配置的3线模式下工作器件。

    例如、用户是否需要将 page0/register13 bit6:4更改为001以选择 bck?

    这种理解是否正确?

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Na Na:

    我弄错了、如果您使用三线模式和软件模式(使用 I2C 或 SPI)、则需要配置 PLL。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul

    感谢你的答复。

    我们考虑手动配置 PLL。

    贝斯特雷加兹