This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:进一步阐明了中阻斜升使能

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/706329/tas5731m-further-clarify-mid-z-ramp-enable

器件型号:TAS5731M

对于2.1配置、OUT A 和 OUT B 为 SE 连接。

OUT C 和 OUT D 是 BTL 连接。

中阻斜升是否仅影响 OUT_A 和 OUT_B? 它不影响 OUT_C 和 OUT_D、不是吗?

如果我使用立体声模式、当我启用 中 Z 斜升功能时、会有什么风险? 由于数据表显示了在 SE 和2.1模式下使用的功能、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:
    我认为这个问题与这个问题相同: e2e.ti.com/.../706278
    那么、我要关闭这个、让我们在该帖子上进行通信。 谢谢!
    此致、
    郑少文