请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5731M 对于2.1配置、OUT A 和 OUT B 为 SE 连接。
OUT C 和 OUT D 是 BTL 连接。
中阻斜升是否仅影响 OUT_A 和 OUT_B? 它不影响 OUT_C 和 OUT_D、不是吗?
如果我使用立体声模式、当我启用 中 Z 斜升功能时、会有什么风险? 由于数据表显示了在 SE 和2.1模式下使用的功能、谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于2.1配置、OUT A 和 OUT B 为 SE 连接。
OUT C 和 OUT D 是 BTL 连接。
中阻斜升是否仅影响 OUT_A 和 OUT_B? 它不影响 OUT_C 和 OUT_D、不是吗?
如果我使用立体声模式、当我启用 中 Z 斜升功能时、会有什么风险? 由于数据表显示了在 SE 和2.1模式下使用的功能、谢谢!