This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6133A2:TPA6133#39;s 电源纹波和本底噪声问题

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/703420/tpa6133a2-question-of-tpa6133-s-power-supply-ripple-and-noise-floor

器件型号:TPA6133A2

你(们)好。

我们正在与客户合作、以确定 TPA6133 本底噪声问题。 请参阅下面的方框图:


在32 Ω 负载、+5V Vbat 电源电压下:

在   系统上安装了两个1uF 电容器后、 在 Vbat 上发现了150mVpp 纹波。  输出本底噪声为~100dB、频谱上的5kHz 和10kHz 杂散产生了可闻噪声。
2.   从 系统中卸下两个1uF 电容器后 ,Vbat 上出现155mVpp 纹波。  输出本底噪声为~100dB、 杂散较低、可闻噪声得以解决。

请 告知:

是   1kHz 信号指定的-101dB PSRR。 请提供 PSRR 与频率间的关系图。
 2. TPA6133可接受的最大纹波电压以避免可闻噪声。
3.这是现成的产品。 我们能否移除这两个1uF 电容器作为权变措施、因为 布局无法更改?    在此实施之前、我们还需要执行哪些其他测试项目?   



原理图、布局和 测试报告  均为客户机密信息。  我们 需要根据需要通过电子邮件与产品线进行讨论。

谢谢、此致、

陈耀恩  
2018年6月27日
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    数据表中的测试条件表明输入已接地、因此没有信号。 我将检查我们是否具有所请求的图。
    请向我发送一封包含详细信息的电子邮件至:ivan.salazar@ti.com
    我将在论坛之外与您一起工作。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的关注、Ivan。 我已通过电子邮件将客户的设计信息发送给您...Wayne Chen