This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:连接到 BeagleBone Black Wireless

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: BT-MSPAUDSOURCE-RD, TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/704759/tlv320adc3101-connection-to-the-beaglebone-black-wireless

器件型号:TLV320ADC3101
主题中讨论的其他器件:BT-MSPAUDSOURCE-RD

您好!

我尝试通过 I2S 将 TLVADC3101连接到 BeagleBone Black Wireless。 我搜索过论坛、没有发现类似的内容、但如果已经有帖子、我可以阅读该帖子。 我只是想知道这是否在一开始就可以实现、如果可以、如果有人可以向我指出如何完成该项目的正确方向。  

如果它产生任何差异、我在电路板 bt-mspaudsource-rd 上有一个 TLVADC3101、并且我连接到跳线 J35、J33和 J32上的引脚、这些引脚将连接到 BeagleBone Black 无线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、奥斯汀、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    我认为您的问题与 ADC3101 EVM 与您的处理器的接口有关、如果我错了、请纠正我的问题。

    可使用主板的接头 J14将 EVM 的 ADC3101连接到任何处理器的 μ I²S 总线。 为此、您需要更改 DIP 开关 SW2的设置、以便将开关4和5设置为关闭位置。 请参考下图。


    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迭戈、

    您在图片中展示了什么电路板? 我使用了 bt-mspaudsource-rd 板、并尝试在该板上单个 tlv320adc3101、然后通过 I2S 将其连接到 BeagleBone Black 无线。 不过、如果使用不同的电路板更容易、我可能只需投资。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥斯汀

    我正在演示如何将 EVM 连接到任何处理器、图片反映了 EVM 的主板。 如前所述、我假设您正在使用 EVM、因为我知道您能够将 MSPAUDSOURCE 板上的 ADC3101连接到 BeagleBone Black 板。

    感谢您的澄清。 在您使用的电路板上、μ I²S 信号可以连接到具有 J32、J33和 J35的外部处理器、因为这会将 μ I²S 总线与 MSP 控制器隔离。 只要 BeagleBone 板 I²S 接口正确提供 μ I²S 时钟、您就应该能够从 ADC 流式传输音频。 什么器件用于配置 ADC3101的寄存器?

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师