This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:电机驱动器应用

Guru**** 2429830 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/706065/tas5411-q1-application-for-motor-driver

器件型号:TAS5411-Q1

尊敬的 TI 专家:

我现在计划将 TAS5411用于电机驱动器~

我可以 在 TAS5411的 ROM 或外部闪存~中以音频的形式放置电机的多种固定模式、并在驱动电机~时通过 I2C 调节振动模式

我的问题是如何在这两者之间进行转换? 使用 TAS5411时、如何将 ROM/Flash 模式传输到电机?

我想知道 TAS5411是否可以实现该功能并直接进行设计?

期待您的回复~谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Fawn、
    TAS5411-Q1是一款模拟输入放大器。 您需要一段时间的控制器来将 ROM/FLASH 代码转换为交流模拟信号以控制电机。