请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5411-Q1 尊敬的 TI 专家:
我现在计划将 TAS5411用于电机驱动器~
我可以 在 TAS5411的 ROM 或外部闪存~中以音频的形式放置电机的多种固定模式、并在驱动电机~时通过 I2C 调节振动模式
我的问题是如何在这两者之间进行转换? 使用 TAS5411时、如何将 ROM/Flash 模式传输到电机?
我想知道 TAS5411是否可以实现该功能并直接进行设计?
期待您的回复~谢谢~