This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:需要 TPA3113在20V PVDD 下的效率

Guru**** 2526670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3113D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/732463/tpa3113d2-need-tpa3113-efficiency-with-20v-pvdd

器件型号:TPA3113D2

您好、Sirs、

您是否会建议使用20V PVCC 和4 Ω BTL 负载时的 TPA3113效率图? 电流数据表提供了12V 的效率图。



谢谢、此致、

陈耀恩
2018年9月28日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、
    此应用非常罕见、我们没有此案例的数据。 无法理解客户为何对 TPA3113D2使用如此低的负载电阻和如此高的 PVCC 电压。 该器件仅支持低输出功率、如果用户真正关心效率、则应使用电阻更高的扬声器和 PVCC 电压更低的扬声器。
    此致、
    郑少文