This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:PCM1864的 TDM 模式

Guru**** 2766725 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/731147/pcm1864-tdm-mode-for-pcm1864

器件型号:PCM1864

尊敬的 Sirs:

我的客户询问了 PCM1864 的 TDM 模式。

他计划将其与4通道 ADC 配合使用。 在这种情况下、他认为 PCM1864 只能选择 TDM 作为数据传输方法。
但是、他认为内容与 PCM1864的 TDM 格式和客户的微型计算机端兼容。

微型计算机侧仅支持仅将第一个1字设置为 H 的模式
如果在此条件下使用 PCM 1864 (在仅将第一个1位设置为 H 并将以下 SSIWS 输入为 LRCK 的模式下)、它是否仍能正常工作?

请告知我们上述问题。

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasebe-San、

    首先、PCM1864可在 I2S 模式或 TDM 模式下运行。

    如果我正确理解问题和术语、我假设您是指 TDM 模式下的 LRCK 占空比。 在这种情况下、您可以将该部件配置为以 LRCK 占空比运行、即 LRCK 的50%或1/256。 这可以使用下面列出的寄存器进行配置。

    下面是 TDM 模式的时钟表示-

    如果 TDM_LRCK_MODE='1'、则 LRCK/帧同步在1个周期的 BCK 内为高电平、如上图所示。

    此致、
    Ravi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi-San、您好!

    感谢你的答复。

    根据您的评论、
    由于客户的微处理器格式仅在第一个通道(系统字1)中为高电平、因此我认为 PCM 1864不支持该格式。
    是这样吗?

    此致、

    Y、Hasebe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi-San、您好!

    请於昨天答覆我对前一天的质询的答覆  

    由于客户的微处理器格式仅在第一个通道(系统字1)中为高电平、我认为 PCM1864不支持它。

    是这样吗?

    (请回复您是否支持客户的格式。)

    此致

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasebe-San、

    通常、在 DSP 模式(TDM)下连接 PCM186x 时、仅需要帧数据第一位上的上升沿。  因此、PCM1864将为客户的第一个通道支持 LRCK 高电平的微处理器、如图所示。


    希望这澄清了您的问题。

    此致、
    Ravi