大家好、我愿意使用 TI 产品构建无线音频扬声器系统。 我的目标是提供最佳音频质量。
据我所知、拥有 CC8521 (CC8531)就足以连接到 PC USB 并将无线数字音频流式传输到两个扬声器。 每个扬声器都有用于将音频转换为模拟信号的 DAC、并且将实施有源音频放大。
我已选择使用 EVAL 板 CC85XXDK-HEADSET 测试我的拓扑
回想一下音频质量、您是否有比此板中使用的 TLV320AIC3204更好的 DAC 解决方案?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我愿意使用 TI 产品构建无线音频扬声器系统。 我的目标是提供最佳音频质量。
据我所知、拥有 CC8521 (CC8531)就足以连接到 PC USB 并将无线数字音频流式传输到两个扬声器。 每个扬声器都有用于将音频转换为模拟信号的 DAC、并且将实施有源音频放大。
我已选择使用 EVAL 板 CC85XXDK-HEADSET 测试我的拓扑
回想一下音频质量、您是否有比此板中使用的 TLV320AIC3204更好的 DAC 解决方案?
谢谢!
您好、Sigitas、
欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品。
关于您的问题、我们所有的便携式编解码器都具有与 AIC3204类似的性能、但我们的产品系列中具有 Netter 性能 DAC。 您能否分享有关您的应用的更多详细信息、如所需的性能、电源轨选项或所需的功耗?这样、我们就可以为您的应用推荐最佳器件。
此致、
Diego Melendez López í a
音频应用工程师
感谢您的快速回复。 出色的音质是第一要务。 它不是便携式设备、因此我不受功耗的限制。 作为 USB 接口和发送器、如果需要、将使用具有低噪声降压的5V USB 电源。 从器件(接收器)将通过电源供电、PSU 将转换为所需电压。 我也想使用前置放大器。
我对数字音频确实缺乏了解、因此我更希望获得一个更简单的解决方案(不想使用具有额外固件的定制微控制器)。
使用我已经检查过的评估板、可以在192kHz 下获得24位分辨率、无线链路成为瓶颈。 不确定这里会影响声音质量的其他参数。
放大的模拟部分-未决定、可能是 AB 类放大器。