This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 CC8521和 TLV320AIC3204的无线扬声器系统

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8521, CC8531, TLV320AIC3204, PCM5102A, PCM1795, PCM1794A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/749796/wireless-speaker-system-using-cc8521-and-tlv320aic3204

主题中讨论的其他器件:CC8521CC8531TLV320AIC3204PCM5102APCM1795PCM1794A

大家好、我愿意使用 TI 产品构建无线音频扬声器系统。 我的目标是提供最佳音频质量。

据我所知、拥有 CC8521 (CC8531)就足以连接到 PC USB 并将无线数字音频流式传输到两个扬声器。 每个扬声器都有用于将音频转换为模拟信号的 DAC、并且将实施有源音频放大。

我已选择使用 EVAL 板 CC85XXDK-HEADSET 测试我的拓扑

回想一下音频质量、您是否有比此板中使用的 TLV320AIC3204更好的 DAC 解决方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sigitas、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品。  

    关于您的问题、我们所有的便携式编解码器都具有与 AIC3204类似的性能、但我们的产品系列中具有 Netter 性能 DAC。 您能否分享有关您的应用的更多详细信息、如所需的性能、电源轨选项或所需的功耗?这样、我们就可以为您的应用推荐最佳器件。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 出色的音质是第一要务。 它不是便携式设备、因此我不受功耗的限制。  作为 USB 接口和发送器、如果需要、将使用具有低噪声降压的5V USB 电源。 从器件(接收器)将通过电源供电、PSU 将转换为所需电压。 我也想使用前置放大器。

    我对数字音频确实缺乏了解、因此我更希望获得一个更简单的解决方案(不想使用具有额外固件的定制微控制器)。

    使用我已经检查过的评估板、可以在192kHz 下获得24位分辨率、无线链路成为瓶颈。 不确定这里会影响声音质量的其他参数。

    放大的模拟部分-未决定、可能是 AB 类放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sigitas、

    您可以将用于 DAC 的 PCM5102A 视为一种简单而高性能的解决方案。 否则、您可以查看我们一些性能更高的器件、但它们也需要电流到电压转换器级、例如 PCM1794A、PCM1795。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答和推荐产品!