This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4190:能否将12.288MHz 振荡器用作 SRC4190的 MCLK 源

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/702449/src4190-can-we-use-12-288mhz-oscillator-as-mclk-source-for-src4190

器件型号:SRC4190

Ho Sirs、

对于那些没有 MCLK 的 BT 系统、我们是否可以使用分立式振荡器作为 SRC4190的 MCLK 源作为下面的块?



谢谢、此致、

陈耀恩
2018年6月25日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    就 SRC4190而言、音频输入端口是一个3线同步串行接口(LRCK、BCK 和 SDIN)、可在从模式或主模式下运行。 根据您的帖子中概述的方框图/器件配置、输入端口配置为从器件 w BCKI (64*FS)和 LRCKI 作为输入。

    由于它是3线制接口、因此我们不需要 MCLK。 当您说 MCLK 时、您是指参考时钟(RCKI)吗? 如果是这样、您的方框图概述了12.288MHz 的输入、该输入应该适用于此应用。

    请告诉我这是否能解答您的问题。 谢谢。

    此致、

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi、您好、感谢您的关注。 是的、我将 RCKI 称为 MCLK。 在这种情况下、客户会使用12.288MHz 作为 RCKI 时钟源。 我将客户的原理图和密码发送到您的邮箱地址...Wayne Chen