This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:是否存在任何增益设置以避免模拟输出信号削波。

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/731277/tas5754m-is-there-any-gain-setting-to-avoid-the-analog-output-signal-clipping

器件型号:TAS5754M

降级:

请帮助您检查以下问题:

1.在 录制和恢复扬声器麦克风以及分析录制信号和恢复信号后,通过调试麦克风阵列算法,出现削波。  输入 回放源为0dBFS 音乐。

是否有任何建议可通过 TAS5754M 的设置消除削波现象?

2.有没有关于 EQ 启用、EQ 禁用、DRC 启用、DRC 禁用的寄存器? 因为需要写入寄存器以打开和关闭 EQ 和 DRC。

3.进入 EQ 处理之前的增益通常是多少? 是否有任何增益设置或具有该功能?

4、如果我们想 增大音量、是否有任何增益设置来避免模拟输出信号削波。

      

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    我认为最简单的解决方案是关闭 TAS5754M 上的增益设置。 默认值为0dB、但您可以将其降至-103dB。

    此致、

    Robert Clifton