This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:MIC2R 数据收集问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1178125/tlv320aic3104-mic2r-data-collection-issue

器件型号:TLV320AIC3104

您好的团队:

 我的客户报告 MIC2R (pin16)无法收集音频信号,同时 MIC2L 的 PIN14是可行的,这是我与客户的主要检查清单,您能帮助您查看并给出专业的意见吗? 提前预订!  

 此处随附了注册文件,您可以查看 MIC2R 页面以供参考。

 e2e.ti.com/.../11_2D00_25-AIC3104-config-list.xlsx

 此处附上了我对寄存器列表的理解。

 

 此处随附了客户系统方框图:

 

 此处还连接了客户方面的另一个硬件测试:

 ->音频源从3.5mm 耳机到 PIN16和14。

有三种连接方法:

正常情况下,音频 R 至 PIN16,L 至 PIN14。

2.左右交换 L 到 PIN16和 R 到 PIN14。

3.以上两个结果都确保有一个音频信号进入 PIN16,但两者都不能有立体声输出。(R 音频丢失)

->阻抗测量测试:

 万用表二极管通道(红色笔对地、黑色 笔对芯片引脚)的测量结果:引脚16为0.440、PIN14为0.463 1.us;

 万用表电阻通道(红色笔对芯片引脚、黑色 笔 对地)测量结果:引脚16为6.6M、PIN14测试为6.6M 2.us;

根据上述测试、我认为硬件部分可以、您能帮您评论吗? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    寄存器17和18是 MIC2L 和 MIC2R 向左和向右 ADC 的设置、我看到新设置是正确的0x0F 和0xF0。

    这应该是直接的、配置输入并为 ADC 加电。

    您是否说您在 I2S_DOUT 上看不到正确的通道数据? 您是否在不同的器件上看到了该问题?

    器件侧引脚16上可能会出现接触问题。

    如果通过将 MIC2R 直接发送到模拟输出之一来执行旁路模式(模拟到模拟)、是否有输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pdjuandi:

     Tks 供您发表评论。 您是正确的。 我们似乎 没有在 I2S_DOUT 上看到正确的通道数据。

     我们可以确认所有器件也存在同样的问题。 您是否还可以帮助在配置文件上提供修改基础以设置旁路模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用上面显示的方框图、我突出显示了要设置的路径和寄存 器、如下所示。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Pdjuandi:

     Tks 供您发表评论。

     只需按照您所说的旁路模式设置寄存器,包括 PGAL 和 PGAR,左 LOM/p 和右 LOM/p 可以随音频一起提供。

     因此我认为路径的问题是 ADC R + HP 滤波器,但我检查寄存器是否可以加电。 如果我们可以尝试进行任何测试?

     太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的数字配置显示 ADC 采样频率为16KHz。 DSP 模式、具有16位数据的从模式、但 BCLK 为4.096MHz。 这不正确。

    他们想要使用什么采样? 如果是16KHz、则 BCLK 应为16KHz x 16位深度/通道 x 2个通道、等于512KHz。

    然后、如果 BCLK 从4.096MHz 更改为512KHz、则需要检查 PLL 分频器。

    有关从模式下的 DSP 模式、请参阅第10.3.2.4节。  

    e2e.ti.com/.../2055.11_2D00_25-AIC3104-config-list.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pdjuandi:

     客户在  DSP 模式下使用的 ADC 采样频率为16KHz。  根据 BCLK 4.096MHz 的设置、我只需按照您先前发送的设置进行操作。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1126477/tlv320aic3104-right_lop-lom-output-issue/4187692#4187692 

    那么、您能否帮助您共享要支持的更新配置文件? 我们现在还不熟悉 PLL 设置。  

      又来了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pdjuandi:

     只需查看规格中的规格和您之前的评论即可。

      我的n`t 修改了寄存器、如下黄色标记、以正确设置 PLL、但它似乎不起作用。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    仅供参考、Peter 在办公室工作了几天、因此会有延迟回复、请在星期四再次查看。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供 WCLK、BCLK 和新寄存器设置的示波器捕获。

    您的 WCLK 应该为16KHz 和 BCLK 512KHz。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     我尝试深入了解寄存器和 PLL 设置。 此处附上了我的计算器流程:  

     

    基于上述 PLL 树:

     我认为计算器工具也显示了正确的设置。

    此处附加了 BCLK 的波形:

    此处附加了 WCLK 的波形:

    此处附上了 DOUT 的波形:

    所以、我认为困惑在于 WCLK 和 BCLK 之间的关系。

    `基于上述关系,所以 BCLK=N(16)*2 (左通道和右通道)*WCLK? 我是对的吗?

    但好奇,PLL 会导致正确的通道无法正常工作?

    另一个主题需要确认,Qualcomm FAE 说它们可能与插槽配置相关,

    您能否分享如何在 DSP 模式下使用此代码?

     再次来 Tks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    编解码器处于受控模式并接收时钟、因此由于 BCLK 为256F (256x16KHz = 4.096MHz)且数据长度为16、因此第2个通道为空。

    他们能否尝试将 BCLK 设置为512KHz (16x2x16KHz)?  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     这是16kHz WCLK 和512KHZ BCLK 的修改波形。 但正确的通道仍然没有声音输出。 您能帮您再次检查吗? 太棒了!

     此处在 mic2r 章节中附上了更新寄存器。

    e2e.ti.com/.../12_2D00_12-BU-AIC3104-config-list.xlsx

    我还对  ADC fsref PLL ADC fsref 分频器感到困惑, ADC fsref 分频器= WCLK= ADC 采样率?是否应将 Q 设置为6?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    时钟和 ADC 配置看起来正确。 输入 MIC2L 进入左侧 ADC、而 MIC2R 进入右侧 ADC。

    您是否检查了 MIC2R 本身是否存在并在示波器上采集 DOUT?

    还要尝试将偏移更改为0周期。 这些设置应该起作用、您是否将它们连接到主机而不是偶然交换?

    如果使用 PLL、则使用 PLL fssref 设置;如果不使用 PLL、则使用分频器。

    此致。