A、应用程序说明

输入:D 类输出信号连接到 Qualcomm QCC3040蓝牙芯片
输出:使用8 Ω 阻抗连接的骨导音单元。
相应的 PCB 布局如下所示:

B、问题反馈
已发货10公里以上、客户投诉20公里以上
所有客户投诉都是声音单元燃烧
C、分析和确认
- 与音响主机供应商确认、分频条件是直流电压施加到正极和负极。
- 我们已经进行了破坏性测试。 当向音响设备的两端施加2.0V 直流电压时、它开始燃烧、温度可达到50℃以上。
- 我们测试了客户退回的有缺陷产品、发现声音单元两端都有大约2.7V 的直流电压。
- 我们还发现、在 EN 引脚(C2)接地后、2.7V 直流电压消失、这基本上判断输出直流电压来自 TPA2011D1。
D、我们需要的帮助和支持
- TPA2011D1输出引脚如何生成直流电压?
- 如果是设计问题、如何修改?
- 生产仍在继续、我们需要尽快解决这一问题以减少损失。
此致。