This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:骨导耳机应用中的定标问题分析

Guru**** 2534450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1177125/tpa2011d1-analysis-of-the-scalding-problem-in-the-application-of-bone-conduction-earphones

器件型号:TPA2011D1

A、应用程序说明

输入:D 类输出信号连接到 Qualcomm QCC3040蓝牙芯片

输出:使用8 Ω 阻抗连接的骨导音单元。

相应的 PCB 布局如下所示:

B、问题反馈

已发货10公里以上、客户投诉20公里以上

所有客户投诉都是声音单元燃烧

 

C、分析和确认

  1. 与音响主机供应商确认、分频条件是直流电压施加到正极和负极。
  2. 我们已经进行了破坏性测试。 当向音响设备的两端施加2.0V 直流电压时、它开始燃烧、温度可达到50℃以上。
  3. 我们测试了客户退回的有缺陷产品、发现声音单元两端都有大约2.7V 的直流电压。
  4. 我们还发现、在 EN 引脚(C2)接地后、2.7V 直流电压消失、这基本上判断输出直流电压来自 TPA2011D1。

 

D、我们需要的帮助和支持

  1. TPA2011D1输出引脚如何生成直流电压?
  2. 如果是设计问题、如何修改?
  3. 生产仍在继续、我们需要尽快解决这一问题以减少损失。

此致。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zero、

    我认为这个同样的申请是在一段时间前出现在论坛上的、但 讨论 没有继续。
    您可以尝试在输出端添加滤波器、例如填充 L2、L3、C15和 C16吗?
    您必须考虑 TPA2011D1是 D 类放大 器、因此输出信号是快速开关 PWM、通常对于普通扬声器而言、这种信号不是问题、因为由于与扬声器的 BTL (差分)连接导致偏移被消除。 但是、如果此特定传动器对这些信号更敏感、则可能需要使用滤波器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

     

    调节输出滤波器将导致声音发生变化。 未找到合适的滤清器。

    此外、

    测试后、我们发现 TPA2011D1输出端子的直流电压是由故障方波信号引起的、波形都在零点之上、如下图所示。

     

    在正常原型测试中、波形分布在点0的两侧、如下图所示。

     

    所以我认为不是没有滤波器电路会导致声音单元烧坏、而是 TPA2011D1出了问题、我不知道是什么问题?

     

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zero、

    很抱歉、您的帖子因我的仪表板而无法回复、我走了路。

    我对以下示波器截图有几个问题:

    • 示波器仅显示 CH1、这是否意味着单个输出同时产生正负输出? 您如何测量输出?
    • 您测试过哪些 LC 组件值

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我测试负载两端的信号。 将示波器的探头连接到下图中的 S+和 S -测试点。

    其中、C15 C16为 NC、L2 L3为0r、D2 D3为 ESD 二极管。

    当我播放声音信号时、在负载端测量的波形、由于 TPA2011D1是单声道功率放大器、因此只有一个通道波形 CH1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zero、

    感谢您提供的详细信息、我知道您是在两个输出之间进行测量、而不是在每个输出与 GND 之间进行测量。
    需要进一步检查的事项:

    • 您是否估计了显示每种输出类型的单位数量?
    • 您能否使用两个通道进行测试、一个是从 S+/S-到 GND、另一个是从 S-到 GND? 请使用 RC 或 LC 滤波器、这样我们就可以在没有快速 D 类开关的情况下看到模拟信号。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢你的答复。

    我们将在测试后将波形从 S+和 S -发送到 GND、我们还可以通过添加滤波器对其进行测试、但您是否对 RC 或 LC 参数有很好的建议?

    • 您是否估计了显示每种输出类型的单位数量?  --》我不理解这句话。 您能不能再解释一下?

     此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zero、

    我是说有多少个器件会显示每种类型的输出? 您共享了两个不同的输出结果:

    [引用 userid="546092" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1177125/tpa2011d1-analysis-of-the-scalding-problem-in-the-application-of-bone-conduction-earphones/4433013 #4433013"]

     

    在正常原型测试中、波形分布在点0的两侧、如下图所示。

     

    [/报价]

    我已请求此器件的一些 EVM 同时再次检查我一侧的输出。 我可能能够在下周测试其中的一些测试。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    上图是输出误差的波形、该波形由缺陷产品进行测试。

    有缺陷的产品是由市场消费者反馈的,在工厂的生产端未发现有这类有缺陷的产品。

    目前的销售量约为20000件,消费者反馈的缺陷产品约为30件。

    等待您的测试结果、谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zero、

    感谢您提供的详细信息、可能是退回的器件遭到某种程度的损坏、从而显示出这种异常行为?
    我将在下周告知您测试结果、但我希望获得与您的工厂生产线相似的结果。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我们已经检查并确认客户在收到原型后发现了故障、并在当天将其退回、这样可以消除人为损坏。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zero、

    感谢您的通知。 我将尝试在我们的系统中跟踪这些测试、以检查 它们是否已经过测试。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师