This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424EQ1EVM:在输入电压超过20V 时关闭

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1, TAS6424L-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1182491/tas6424eq1evm-shutting-down-with-more-than-20v-input

器件型号:TAS6424EQ1EVM
主题中讨论的其他器件:TAS6424E-Q1TAS6424L-Q1TAS6424MS

我们移除了用于分离输入的跳线、并为 PVDD 和 VBAT 提供两个单独的电源。 当运行放大器模块的 PVDD 电源上电超过20V 时、放大器输出关闭。 我们甚至调制了电路板、以便3V3由 VBAT 线路而不是 PVDD 生成。 如果它不是6424安培芯片本身、是什么导致了这种关断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    您在 VBAT 上施加了什么电压?  您可以通过查看 PPC3 GUI 来确定所看到的故障。  这将有助于确定放大器关断的原因。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、我有大约8V 的电压进入 VBATT、只打开 PVDD。 我们希望使用  25V 输入测试功率输出。 我将调用 PPC3 GUI。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我一直在使用 PPC3 GUI。 我认为这是某种数据线。 出现 PVDD 过压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    确保使用的是 TAS6424E-Q1而不是 TAS6424L-Q1。  您需要卸下散热器并通过读取器件顶部进行验证。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、数据表显示6424MS 的最大18V。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以订购 TAS6424E-Q1的样片并替换 TAS6424MS。  它也适用于此 EVM。

    此致、
    Gregg Scott