请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6424EQ1EVM 主题中讨论的其他器件:TAS6424E-Q1、 TAS6424L-Q1、 TAS6424MS
我们移除了用于分离输入的跳线、并为 PVDD 和 VBAT 提供两个单独的电源。 当运行放大器模块的 PVDD 电源上电超过20V 时、放大器输出关闭。 我们甚至调制了电路板、以便3V3由 VBAT 线路而不是 PVDD 生成。 如果它不是6424安培芯片本身、是什么导致了这种关断?