This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424EQ1EVM:TAS6424E-Q1 EVM 直流诊断 OL/SL 方法

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1165993/tas6424eq1evm-tas6424e-q1-evm-dc-diagnostic-ol-sl-method

器件型号:TAS6424EQ1EVM
主题中讨论的其他器件:TAS6424E-Q1TAS6424

尊敬的 TI 支持团队:

我对 TAS6424E-Q1直流诊断有疑问。

我观看了您的培训视频 :https://training.ti.com/dc-and-ac-load-diagnostics-using-75-w-tas6424-q1-class-d-audio-amplifier

在时间5:15、它说当 OL/SL 诊断时、TAS6424将输出20mA 电流。

但在我测量输出电流后、我意识到电流不是20mA。 输出电流是浮动的、似乎取决于负载电阻。

在进行直流诊断时、它是否存在功率限制? 我发现最大功耗接近8.32mW。  

在20mA 或功率限制之前的诊断期间、输出电流(IDAC)是否会变得更大?


此致、

Jeffery

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    OL/SL 信号持续51ms。  电流斜升至20mA、然后斜降。  负载的测量方法是强制电流并测量负载两端的电压。  有两个阈值、一个用于开路负载、另一个用于短路负载。  后者可通过 I2C 寄存器设置进行调节。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感谢您的回复。 您的培训视频确实对您有很大帮助!!

    但我仍有一些问题。
    我使用钳位表来测量电流、并使用 示波器来测量电压。
    设置为:


    以下是我在 Ch1 Output+上测量的不同电阻对应的电流结果。





    我们可以看到、当电阻变大时、电流会降低、而不是处于相同的值。
    在这些测试中、我没有看到20mA 时的电流。

    另一个问题是、我在 Ch1 Output+上测量了输出电压。 我想知道电压是否来自输出电流*负载电阻。
    例如、当电阻为520欧姆时、电流接近4mA、因此电压应为2.08V。
    以下是 Ch1 Output+、Ch1 Output-、Ch1 Output+- Ch1 Output-(差分)的结果。

    我想清楚地了解 TAS6424E-Q1的直流诊断机制。
    我希望你能提供帮助。

    此致、
    Jeffery。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    请根据您的需求回答、了解其工作原理、以便根据您的需求进行解释。  您是否获得了错误的结果?  我在您的图中看不到错误的结果。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    以下是我的问题:
    在培训视频中、您说 TAS6424 OL/SL 诊断将输出20mA 电流、但我的测试结果低于20mA、每个电流值不同。 是否有输出功率限制器或另一个原因?
    我认为我在输出通道上测量的电压与电流和负载电阻有关、但我在测试结果中找不到这种关系。 我是否缺少任何因素?

    此致、
    Jeffery。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jeffery

    [引用 userid="533570" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1165993/tas6424eq1evm-tas6424e-q1-evm-dc-diagnostic-ol-sl-method/4390201 #4390201"]我的测试结果低于20mA,每个值的电流值都不同[/quot]

    请问您的测试值是多少、您在电感器之前或之后也进行了测试? 该电流值可能不是那么精确。  

    我们将仔细检查您的第二个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    在电感器之后、我在 EVB J1引脚处测量。 因此、如果我想获得20mA 电流、我是否需要在电感器之前进行测量?
    2.确定~感谢您的帮助。 我正在等待您的更新。

    此致、
    Jeffery。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jeffery

      是的、在电感器之前进行测试更合适。 很抱歉耽误你的时间、今天我会给你答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jeffery

      我检查了您的所有测试波形、包括第二个问题。 在大多数情况下、您使用一个很大的电阻器来进行测试。 由于电流源电压不是那么大、大约为3V、因此这些电阻器可能会阻止电流。 它无法使用如此大的电阻器输出所需的电流。  

      我们只能提供图、并像视频一样简单地解释该功能的过程。 很抱歉、我们无法提供每个步骤的每个详细数据、它不是打开的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    很抱歉耽误你的回答。

    正如您提到的、我使用了一个很大的电阻器来进行测试。
    我想在输入线性输出使能时检查该机制。

    感谢您的回答。 我可以知道电阻器会阻止电流。

    关于我的第二个问题、在我使用4欧姆电阻作为负载并测量它之后。
    电压仍然与电流和电阻器没有关系。

    这是我的4欧姆电阻器结果。
    (注意:[CH1+]-[Ch1-] y 标度单位是 mV 而非 V)




    可能电流确实需要在电感器之前进行测量。
    但是、即使电流= 20mA、电压仍然与 V=IR 不匹配。

    此致、
    Jeffery。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、

    要回答有关 V=IR 的问题、 您是否要测量负载电阻器两个引脚处的电压和流经电阻器的电流?  如果是、 那么欧姆定律无法解释这一点、 我建议您查看是否存在任何连接问题或负载电阻器问题。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    在我之前的答复中、我显示了四个数字、每个数字分别是[Ch1正极]、[Ch1负极]、[Ch1正极- Ch1负极]和[Ch1正极电流]。
    您要求的结果是什么?

    此致、
    Jeffery。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jeffery

     我想迪伦想说、您得到的差分电压最大为120mV、电流最大为12mA、似乎无法获得4欧姆的负载值。 他建议您检查是否有任何其他设备连接到负载线。

     我认为 、探头可能不够精确、无法获得该小值。  

     更重要的是、详细的电流和电压值不是由我们打开的、我们也不保证输出侧的值。 在器件内部、我们将使用 ADC 来检查电流和电压值、并根据采样结果进行计算。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow 和 Dylan、

    感谢您的回复。
    我将遵循您的建议并查看结果。

    在本例中、我要检查的最后一件事。
    在下图中、IDAC 电流在 IDAC 达到20mA 之前具有斜坡。
    它是否需要时间进行充电、或者您设计它是否有任何其他原因?



    此致、
    Jeffery。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jeffery

      是的、我们控制该电流具有斜坡并低升、因为我们不希望扬声器对该电流做出反应。  μs 斜率将需要几十 μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    很抱歉、另一个问题。
    直流诊断输出功率是否存在限制?
    因为我在不同的大电阻器中测试了电流,我意识到结果似乎遵循 P=I^2*R




    此致、
    Jeffery。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jeffery

      从你们的结果来看,确实是这样的,但我认为这个功能并不能完全保持功率不变。 功率、电流和电压都有限制、不能超过任何限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    感谢您的友好解释和帮助。
    感谢您的支持。