This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:使用 TAS57X1 GDE 工具来设置 TAS5731M 演示板存在一些问题。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/675095/tas5731m-using-tas57x1-gde-tool-to-setting-tas5731m-demo-board-have-some-problems

器件型号:TAS5731M

您好!

   我们使用 TAS5731M 作为2.1放大器。 两个高频扬声器负责超过5Khz 的左右声道。 10-5Khz 信号由4英寸低音扬声器负责。

  我们的想法是通过 EQ1调整左声道高音、通过 EQ2调整高音到右声道、通过 EQ4调整低音。

  但是、在使用 TI 的 TAS5731M 演示板和 TAS57X1 GDE 计算机工具时发现了一些问题。

  只要 BQ1的任何项目1至7设置为高通、BQ4通道就没有低音(无法实现10-5kHz 信号的带宽)。

      EQ4通道上的信号看起来仅为5K 或更高。 如果只有第8个设置为高通,则对 EQ4没有影响。(如下所示)

2.在测试过程中,发现在2.1模式下,当信号仅输入 R 频道时,低音不会响起,只有 R 频道高音是声音(基本而言,低音也应该响起)。 如果仅输入 L 声道、则 L 声道的高音和低音全部响起(正常)。

问题:

1.根据工具上的图表、对 EQ1、EQ2和 EQ4的调整应该是独立的。 但为什么 EQ1的调节会影响 EQ4通道?

2.在2.1模式下,应从 L 和 R 通道获取低音信号。 为什么低音现在只接收 L 声道的信号、而不接收 R 声道的信号?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在使用 MC57xxPSIA 板上的模拟输入(LIN/RIN)?

    JP2和 JP3的状态是什么?

    客户是否使用了光学或 RCA 输入?

    我在我的工作台 EVM 上对此进行了研究。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您能否共享所有寄存器的寄存器信息?

    如果需要、您可以通过电子邮件将其发送到 Sidailadamsky(at)ti (dot) com

    此致。

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YISYUAN、您好!
    考虑到您正在通过电子邮件与 Adam 沟通、您能否帮助解决此问题? 谢谢!
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YISYUAN、

    我找到了问题。 请将寄存器0x21设置为0x00-42-03。 左通道 BQ 设置影响子通道的原因是当前子通道的输入设置为 POST BQ1、其中包括大部分左通道 BQ。 将0x21更改为0x00-422-03可使子输入成为混频器、并且仅允许子 BQ。 这将解决上述两个问题。

    我在工作台上验证了这一点。

    此致、

    Adam