器件型号:PP-SALB-EVM
我在 PP_SALB-EVM 越过适配阶段时遇到一些问题。
我遵循 SLOU363A 2014年6月修订版应用手册中的程序。
我连接了一个外部24V 电源和 USB。
出现“Run Hardware Checks (运行硬件检查)”以进入“OK (确定)”状态。
正弦校准会按预期产生较大的正弦音调。
“运行 IV 检查”会产生几秒钟的噪音,但以下型号的 FIT 会失败。 屏幕截图中显示了这一点。
我认为 PC Audio 设置至少根据说明是正确的。 我使用的是装有 Windows 7的 HP 笔记本电脑。
这似乎没有什么帮助。
我看了 SLAA757“智能放大器快速入门指南”,它适用于不同的 PCB,但使用 PPC 时有一些相似之处。 我从未看到过类似图7的结果、其中深蓝色轨迹表示与测量曲线相符、您可以在我的屏幕截图中看到、深蓝色轨迹位于图的底部、而不是图7。 在我的屏幕截图中、您还可以看到阻抗轴的值非常小。 受测扬声器的直流电阻为6.5欧姆。
更改时基故障参数或扬声器类型不会产生任何影响。
我以前见过这样的东西、例如 如果 Windows 混音器级别不正确,Parts Express DATS 系统将会出现问题。
有什么想法吗?