This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:PCM9211:ADC 输入至 SPDIF 输出、无 MCU 控制

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/673652/pcm9211-pcm9211-adc-input-to-spdif-output-without-mcu-control

器件型号:PCM9211

大家好、

我的客户需要 SPDIF 输出转换器的 ADC 输入。

它们没有用于对器件进行编程的 MCU。

我检查了数据表、看起来 PCM9211的复位设置可以这样做:

ADC->I2S 输出->I2S 输入->SPDIF 输出。

但我没有 EVM 可供验证、您能否帮助确认此应用?

非常感谢、

Kevin Dang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    我认为、通过查看数据表的默认路由方框图可以实现这一点、但我已通知在该器件方面拥有更多经验的同事、请他们评论并确认是否可以进行此类操作。

    此致、

    Diego Melendez López í a
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    很高兴您将 PCM9211用于您的应用。

    就 PCM9211的默认路由而言、它绝对允许将其用于(不使用 MCU 进行配置) ADC 模拟输入-> I2S -> SPDIF 输出。 对于此用例、您需要将 I2S 线路从主输出端口路由到 MPIO_C [AUXIN1]、如下所示-

    引脚20 /SCKO 至 PIN7/MPIO_CO

    引脚19/bck 至 PIN8/MPIO_C1

    PIN18/LRCK 至 Pin9/MPIO_C2  

    引脚17/DOUT 至引脚10/MPIO_C3

    这可以有效地允许主输出端口默认提供的 ADC 数字输出路由到默认为 DIT 块输入的 AUXIN1 (MPIO_C)。 默认情况下、DIT 的输出(S/PDIF 输出)在 MPO 上可用、因此您将使用 PCM9211实现模拟输入到 S/PDIF 输出的转换。

    此致、
    Ravi

    连接这些输出引脚后、您就可以立即开始使用