大家好、
我的客户需要 SPDIF 输出转换器的 ADC 输入。
它们没有用于对器件进行编程的 MCU。
我检查了数据表、看起来 PCM9211的复位设置可以这样做:
ADC->I2S 输出->I2S 输入->SPDIF 输出。
但我没有 EVM 可供验证、您能否帮助确认此应用?
非常感谢、
Kevin Dang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kevin:
很高兴您将 PCM9211用于您的应用。
就 PCM9211的默认路由而言、它绝对允许将其用于(不使用 MCU 进行配置) ADC 模拟输入-> I2S -> SPDIF 输出。 对于此用例、您需要将 I2S 线路从主输出端口路由到 MPIO_C [AUXIN1]、如下所示-
引脚20 /SCKO 至 PIN7/MPIO_CO
引脚19/bck 至 PIN8/MPIO_C1
PIN18/LRCK 至 Pin9/MPIO_C2
引脚17/DOUT 至引脚10/MPIO_C3
这可以有效地允许主输出端口默认提供的 ADC 数字输出路由到默认为 DIT 块输入的 AUXIN1 (MPIO_C)。 默认情况下、DIT 的输出(S/PDIF 输出)在 MPO 上可用、因此您将使用 PCM9211实现模拟输入到 S/PDIF 输出的转换。
此致、
Ravi
连接这些输出引脚后、您就可以立即开始使用