This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:我正在尝试简化现有的音频设计、并转到数字放大器。 需要最好的器件型号...

Guru**** 2595550 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/673604/tas2505-i-am-trying-to-simplify-an-existing-audio-design-and-go-to-a-digital-amplifier-need-best-part-number

器件型号:TAS2505

大家好、

我有一个现有的设计、它使用 I2C DAC 通过4极滤波器、数字电位器连接到 TPA2005放大器。  它很复杂、并且使用大量的电路板空间。  我正在查看 TAS2505和类似的器件、想知道是否有一个更简单的器件适合我。  我的音频数据仅为8位/8kHz、I2S 上的完整数据似乎已超时!  有没有更简单的单芯片解决方案?  我想稍后提高我的语音质量、但希望保留我当前的语音数据以进行初始原型设计...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    您的系统是否支持16位数据? TAS2505可支持低至8kHz 的采样率、但最小数据长度为16位。
    这适用于大多数音频 DAC。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此芯片上的功耗如何? 它可以在单节升压 AAA 电池上运行吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、TI 是否为这些器件提供了用于捕获的原理图器件和布局封装?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    与您提到的现有设计和 TAS2505相比、我不会期望有太大的功耗差异、但我可以进行一些电流测量。
    产品文件夹的质量和封装部分提供了 CAD/CAE .bxl 文件:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    第26至28页的应用参考指南中有一些有关功耗的信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器