This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100EVM-U:ACEV-1A EVM 软件(slac366a.zip)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/674465/tlv320aic3100evm-u-acev-1a-evm-software-slac366a-zip

器件型号:TLV320AIC3100EVM-U

您好!

可能使用 TLV320AIC3100的客户询问了有关 ACEV-1A EVM 软件(slac366a.zip)的一些问题。

问题1. 在"时钟路由"页面中、指向主 BCLK 和主 WCLK 的箭头方向是否错误?

问题2. 在"时钟路由"页面0 /寄存器33 / D1位为零时、主 DOUT 似乎未连接到次 DIN、而是连接到 DOUT。

当 D1位为1时、主 DOUT 似乎从编解码器串行接口块连接到 DOUT。

问题3. 在"Digital Configuration"窗口中、他了解到、如果单击了一行时钟配置表、除 AOSR 和 DOSR 之外的其他设置可能会反映到 TLV320AIC3100的寄存器中。 正确吗?

此致、

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊托-圣、

    是的、GUI 中存在一些错误、包括您指出的有关主 BCLK 和 WCLK 以及主 DOUT 的错误。 遗憾的是,这些问题不大可能得到解决。

    时钟配置、您是正确的。 如果您双击其中一个预设时钟配置、则会将其加载到器件中、但 AOSR 和 DOSR 除外。

    此致、
    -Steve Wilson