Other Parts Discussed in Thread: TAS5558
主题中讨论的其他器件:TAS5624、 TAS5558
您好!
我的设计可支持基于 TAS5624的 BTL 放大器。 我想知道 TAS5624是否支持0至100% PWM 调制? 数据表提到 BTL 参考设计使用的 TAS5558配套芯片限制为97.7% 当放大器被驱动至100%时会发生什么情况? 数据表第20页上具有 AD 调制滤波器的差分(2N) BTL 应用参考设计的推荐调制指数是多少?
非常感谢您的参与。
最佳、ARM