This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624A:建议的 PWM 调制指数

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/672282/tas5624a-recomended-pwm-modulation-index

器件型号:TAS5624A
主题中讨论的其他器件:TAS5624TAS5558

您好!

我的设计可支持基于 TAS5624的 BTL 放大器。 我想知道 TAS5624是否支持0至100% PWM 调制? 数据表提到 BTL 参考设计使用的 TAS5558配套芯片限制为97.7% 当放大器被驱动至100%时会发生什么情况?  数据表第20页上具有 AD 调制滤波器的差分(2N) BTL 应用参考设计的推荐调制指数是多少?

非常感谢您的参与。

最佳、ARM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    让我来看看这一点、并尽快回复您。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Adam,期待您的回答:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    TAS5558的调制范围为87.4%至99.2%。 以100%的速度驱动 TAS5624将不起作用、因为放大器会将其视为恒定高信号、并且无法传递任何音频数据。

    您的应用是什么?

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    在我的设计中、我打算使用2013年6月由 John Caldwell 在 SLAU508中概述的 TI 模拟 PWM 电路。 该电路将使用两个 BTL 通道将36V 电源轨的 TAS5624的两个输入驱动为3.25 Ω 负载、最大输出电压为22.8Vrms。 您是否认为我需要使用与 TAS5558相同的调制范围?   如果放大器具有100%占空比、则 TAS5624输出是否受到保护?

    期待您的回复、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    100%信号中不会有音频内容、放大器足够智能、可以知道如果输入卡在高电平或低电平、该器件不会简单地将输出 FET 保持在导通状态。

    是否有理由以分立方式而不是使用 TAS5558或类似器件?

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    真诚感谢您的回复。 是的、应用程序确实要求不使用固件。 因此、我们使用的是 TI 精密模拟参考设计。 那么、我假设您说的36V 电源轨的最大输出调制范围是87.4到99.2%?

    最棒的
    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    很好。 我还刚刚确认了设计、如果输入 PWM 在大于~12US 的时间内保持高电平或低电平、TAS5624将使功率级处于高阻态。 在 TAS55x8和 SLAU508运行的频率下、除非它们完全停止切换、否则我们不会达到这个12uS 限制。 因此、实际上、我们可以在理论上以99.99%的速度运行、只要放大器输入捕获到它、我们仍然可以。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是很棒的 Adam、谢谢你的勺子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    我刚才向团队澄清了。 如果输入信号振幅超过2.1V 三角波振幅、SLAU508调制百分比可以达到0%或100%。 我正在检查一种帮助防止这种情况的方法。

    您是否认为您可以保证输入电压低于2.1V?

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    当然可以。 2.1Vp 数字来自以2.5V 基准为中心的5V 系统、因为我的应用将是3.3V、基准为1.65V、因此三角峰值电压将是1.5Vp、输入信号最大值为1.414Vp (1Vrms)、 大约95%的 Mpwm%= VI/VT*100、 PSpice 表示应该可以。  实际上,我将允许 Vt=R5/R6*Vref 中的 R5=R6,这将保证 Vnesi <Vin.   在真正的离散模拟设计表中,我可能会在工作台上对其进行调整;)。

    最棒的

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    很高兴听到这个消息。 我正在结束本主题、但可以随时发表您的任何其他问题。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的帮助 Adam:)- Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    请单击"此问题已解决"按钮。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然,是否可以选中“建议作为答案”框?