请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3206 我想知道是否可以与其中的两个编解码器连接以获得4声道声音。
我四处看看、数据表或任何应用手册中都没有提到如何执行该操作。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想知道是否可以与其中的两个编解码器连接以获得4声道声音。
我四处看看、数据表或任何应用手册中都没有提到如何执行该操作。
您好、Joel、
欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!
'AIC3206是一款立体声音频编解码器、此器件可配置为在 TDM 模式下运行、从而在不同器件之间共享数字音频总线、从而允许在4通道应用中使用两个'AIC3106s。
需要考虑的一点是、'AIC3206的 I²C 地址固定为0x30、因此需要添加一个 μ I²C 总线多路复用器以使用具有相同总线的两个器件。
此致、
Diego Melendez López í a
音频应用工程师