This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3206:是否可以通过菊花链连接此器件?

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/673568/tlv320aic3206-is-it-possible-to-daisy-chain-this-part

器件型号:TLV320AIC3206

我想知道是否可以与其中的两个编解码器连接以获得4声道声音。

我四处看看、数据表或任何应用手册中都没有提到如何执行该操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    'AIC3206是一款立体声音频编解码器、此器件可配置为在 TDM 模式下运行、从而在不同器件之间共享数字音频总线、从而允许在4通道应用中使用两个'AIC3106s。

    需要考虑的一点是、'AIC3206的 I²C 地址固定为0x30、因此需要添加一个 μ I²C 总线多路复用器以使用具有相同总线的两个器件。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Diego、

    I2C 地址无法修改是一种遗憾。 但是、我想 TI 也销售了一款总线多路复用器;)