This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2000D1-Q1:热参数 RJC 和 RJB

Guru**** 2649975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/672707/tpa2000d1-q1-thermal-parameter-rjc-and-rjb

器件型号:TPA2000D1-Q1

您好!

我将进行软件热仿真、但我在数据表中没有看到 RJC 和 RJB、您能提供吗?

谢谢

Sam Chang   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    通常、结至环境的电阻可通过数据表的"耗散额定值表"进行估算。 这将产生结果

    R (结温至环境温度)=(115°C-105°C)/0.279W = 36°C/W

    但该计算值与表的其他条目不匹配...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回复。

    是的、您提供的是 RJA (结至外壳)、可通过 PD 在数据表中计算得出。

    但我需要的是 RJC 和 RJB:   

    θjc Ω(Rjc)=结至外壳的热阻、°C/W

    θjb Ω(RJB)=电路板的热阻结点、°C/W

    实际上、我可以从其他 TI 产品中找到这两个参数、我认为 TPA2000-Q1也应该具有这些参数。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我明天将提供更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在下面找到这些参数。
    RJC=36.2°C/W
    RJB=45.8°C/W

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。