请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3109-Q1您好、Ivan、
感谢您帮助解决外部扬声器部件问题。
此外、您能否针对 以下要求更新等效的单音频编解码器芯片、
1:ADC 和 DAC 均处于立体声模式
2.单 I2S 和双 I2S 接口
3.温度(工业级+125C)
4.模拟输入(2)和模拟输出(2)
5.位分辨率:16、24。
6.采样频率:应支持最小- 8kHz 至最大- 96KHz
7.控制接口:I2C
应支持外部放大器。
9.应支持音量控制