This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:Linux:音频编解码器选择:扬声器+外部放大器

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/671007/re-linux-selection-of-audio-codec-speaker-external-amplifier

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3109-Q1

您好、Ivan、

感谢您帮助解决外部扬声器部件问题。

此外、您能否针对 以下要求更新等效的单音频编解码器芯片、

1:ADC 和 DAC 均处于立体声模式

2.单 I2S 和双 I2S 接口

3.温度(工业级+125C)

4.模拟输入(2)和模拟输出(2)

5.位分辨率:16、24。

6.采样频率:应支持最小- 8kHz 至最大- 96KHz

7.控制接口:I2C

应支持外部放大器。

9.应支持音量控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    很抱歉、我们有一些音频编解码器可以满足几乎所有列出的要求、但遗憾的是、它们都不能满足要求的温度等级(125C)。 我们拥有的最接近的器件是符合汽车标准的立体声编解码器、能够在高达85°C 的温度下运行。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、

    根据客户、其应支持的最低温度等级为105°C。 我想知道、哪种音频编解码器将接近支持上述功能。 我们的最低要求是它应该具有立体声 ADC 和单声道 DAC。 采样频率为96KHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    遗憾的是、现在我们没有具有上述额定温度的立体声音频编解码器、我们拥有的较近器件是单声道音频编解码器(一个 ADC 和一个 DAC)、即能够在+105C 下运行的 TLV320AIC3109-Q1。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师