This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136D2EVM:电感器值/测试台

Guru**** 2926750 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/672647/tpa3136d2evm-inductor-value-testbench

器件型号:TPA3136D2EVM
主题中讨论的其他器件:TPA3136D2

您好!

从我最近有关音频演示的主题中、

虽然电阻负载的一端可以接受一些开关噪声、但我几乎看到了这一点

输出波形上的1V p-p 开关噪声。 理想情况下、这不应超过250mV p-p

这是一个问题、可能仅与测试台相关。 扬声器负载(无 LC 滤波器)发出声音

raspy 表示差分输出中仍然有噪声。 我将再次使用进行检查

新扬声器。 在本产品中,该扬声器电缆长度可长达4.5英尺。

我将为 testBench 获取任何新指针。

我在电阻负载下使用的 LC 滤波器打破了电感器桥臂。 我能有一个通孔

TPA3136D2数据表第17页图19中电感器 L1的器件型号?

谢谢、

Priya

LC 滤波器中的电感器损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、
    我们将对此进行研究、稍后再向您回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、
    您能否告诉我您的 LC 滤波器配置(电感值和电容值是多少)? 当您测量输出信号上的噪声时、请按示波器在差分模式下进行测量。 如果您可以使用 AP 仪器进行测量、则效果更好。
    外部 LC 滤波器板如何连接到 EVM 板? 请确保它们之间的连接/接地良好、以实现良好的信号集成性能。
    最棒的酒店
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LC 滤波器值与 TPA3136D2数据表的图19相同、C = 0.68uF;

    L = 10uH。 当我搜索电感器器件时、我会看到不同频率下的阻抗额定值。

    您是否可以分享此电感器的相关额定值、以便更换它?

    我将询问是否可以租用 AP 仪器。 这是工作中的一件新事情。

    我非常确定 LC 滤波器已正确连接并接地。 它需要连接

    并多次拆除到 EVM 上、很可能已经磨损。 图片已附加。

    编辑后添加了:我找到了以下器件:SRF0905-100Y。 20MHz 时为200 Ω;1kHz 时为10uH。  

    它是 SMT 部件。 请评论这是否不起作用、并建议更换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、

    图19显示了 PBTL 转换为4R。 这意味着4R 负载下的功率为20W、电流为2.2A。 因此、我想"SRF0905-100Y"的额定电流不足以满足要求。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、
    感谢你的答复。 负载为4欧姆3W。 这是否意味着最大负载电流为0.866mA? 电感器的额定值应该是多少?
    对于电阻负载、我将使用两个8欧姆并联电阻器、每个电阻器的额定功率为3W。
    此致、
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、

    是的、则最大负载电流将为0.866A。 那么、1.6A 的额定值应该是可以的。 在任何情况下、我都会为尽可能大的电流尺寸扼流圈、以避免过热和燃烧... :-)

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、
    我发现您使用的是用于输出滤波器 EMI 抑制的线路滤波器。 请使用常规功率电感器吗? 您有很多来自 Murata 或我们的候选人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能给我一个电感器的器件型号吗? 我现在要搜索一个。
    这可能是我在连接滤波器时看不到开关波形的原因、
    否则、我可以。
    谢谢、
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已将931BS-100M 用于输出滤波器。 但您可以找到一些额定电流略低的电感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、

    滤波器的想法是使开关波形消失在滤波器后面...

    "常规功率电感器"只是具有低串联电阻的扼流圈。 搜索额定电流为3A 的扼流圈。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.digikey.com/.../774878
    该电感器是否起作用?
    谢谢、
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     使用了旧电路板中的现有电感器。 旧的 LC 滤波器可能会磨损。 新焊接的是更坚固的。 我不再使用 EVM 上的任何测试点接地。 我认为这消除了单端输出中的大量开关噪声。

    谢谢、

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、

    现在看起来很好!

    Kai