主题中讨论的其他器件:TPA3136D2
您好!
从我最近有关音频演示的主题中、
虽然电阻负载的一端可以接受一些开关噪声、但我几乎看到了这一点
输出波形上的1V p-p 开关噪声。 理想情况下、这不应超过250mV p-p
这是一个问题、可能仅与测试台相关。 扬声器负载(无 LC 滤波器)发出声音
raspy 表示差分输出中仍然有噪声。 我将再次使用进行检查
新扬声器。 在本产品中,该扬声器电缆长度可长达4.5英尺。
我将为 testBench 获取任何新指针。
我在电阻负载下使用的 LC 滤波器打破了电感器桥臂。 我能有一个通孔
TPA3136D2数据表第17页图19中电感器 L1的器件型号?
谢谢、
Priya
LC 滤波器中的电感器损坏。