Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B
您好!
我们有一个使用 TAS5630B 的设计、其中 VDD 和 GVDD_X 在 PVDD_X 之前上升几秒钟 当 PPSC 检测系统在 VDD 供电时启动时、我们想知道该系统是否能够检测到我们设计中的 OUT_X <-> GND_X 和 OUT_X <-> PVDD_X 短路(即未提供 PVDD_X 时)、或者是否始终通过、即使短路也是如此。
为了解决这一问题、我们需要了解 PPSC 保护在内部的工作原理。 我们认为、在半桥设置为高阻态时启用拉电流的一种可能性是: 在检测到 OUT_X 到 GND_X (RESP PVDD_X)短路的第一个(RESP 第二个)步骤期间、将在 OUT_X 和 PVDD_X (RESP GND_X)之间内部启用拉电阻、以便 OUT_X 上产生的电压为 PVDD_X (RESP GND_X)、且无短路和 GND_X (PVDD_X (PVDD_X)。 如果未提供 PVDD_X、则将始终在 OUT_X 上提供0V 电压。 另一种可能是使用限流器将 VDD 连接到 OUT_X、并测量 OUT_X 上的电压变化
数据表中的"7.3.2.1加电"部分指出不需要加电序列、但它似乎仅比较 VDD 和 GVDD_X 的电源、而忽略 PVDD_X 请澄清。
本节还指出、在为器件加电时、无需(尽管建议)保持/复位为低电平。 但是、如果我们为 VDD 和 GVDD_X 提供/RESET 低电平、然后释放/RESET 电平、然后仅提供 PVDD_X 电压、我们有时会出现意外过流、从而导致放大器无法使用。 如果我们仅在提供 VDD、GVDD_X 和 PVDD_X 后才释放/RESET、则一切都正常。