This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:模拟输出电压

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/671687/pcm1754-q1-analog-output-voltage

器件型号:PCM1754-Q1

您好!

我希望您确认以下信息是否正确。

*根据数据表、"输出电压(满量程0dB)"和"中心电压" 定义为"最小值"。

但是,我认为不应在"分钟"中描述这些内容。

这些规格是否为典型值?

如果上述内容正确、我 认为您未定义最小值/最大值。 我的理解是否正确?

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Machida-San、

    输出电压和中心电压目前被定义为最小值、但我看到之前的版本确实将它们列为典型规格。 我将与我的系统团队核实、但我认为将这些值视为典型值是安全的、最大值和最小值源自增益误差和双极零规格。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paul-San、

    系统团队是否有任何更新?

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Machida-San、

    我们的系统团队没有机会对其进行修改、这可能是一个漫长的过程。 我建议您在输出规格中使用增益误差和双极零误差。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul-San、

    感谢你的答复。

    我了解到增益误差用于"输出电压"、双极零误差用于"中心电压"以验证最大值。

    但是、通常、偏移电压也用于验证"输出电压"的最大值。 (我知道满量程误差是"偏移电压+增益误差"计算得出的。)

    在上面的公式中、"双极零误差"是否意味着"偏移电压"?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Machida-San、

    我会使用以下方法:
    VoutMax =(80%+6%)* Vcc/2 +((50%* Vcc)+60mV)
    VoutMin =-1*(80%+6%)* Vcc/2 +((50%* Vcc)-60mV)

    谢谢!
    Paul