请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/671687/pcm1754-q1-analog-output-voltage
器件型号:PCM1754-Q1您好!
我希望您确认以下信息是否正确。
*根据数据表、"输出电压(满量程0dB)"和"中心电压" 定义为"最小值"。
但是,我认为不应在"分钟"中描述这些内容。
这些规格是否为典型值?
如果上述内容正确、我 认为您未定义最小值/最大值。 我的理解是否正确?
BR、