This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:S/N 值失真

Guru**** 2845980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/672940/tlv320aic3254-the-s-n-value-is-distorted

器件型号:TLV320AIC3254

您好、专家、

 我 在 运动 DV 中调试 TLV320AIC3254、但在测试 TLV320AIC3254的性能后、我发现 S/N 值 失真。

您能帮您检查并提供一些建议吗?

非常感谢。

测试报告 如下。

测试项目

■【音频测试 

仪表音频精度、扬声器盒
测试条件:环境 噪声<30dB ,1kHz、0dB 声音 源、  音 源和产品之间的距离为20cm,auido 测试软件 :AP2007.3.30

测试项目 规范和标准 测试结果 确定
1#
1。
灵敏度  
1.将扬声器盒与麦克风之间的水平距离设为30厘米。
2.使用扬声器盒播放1KHz/0dB 音频源,调节输出 SPL,并在距离扬声器盒30cm 时使其成为72dBra。DVT 同时录制声音。
,将 DVT 连接到 Audio Precision 2722 μ s 并播放之前录制的视频。
4.在 PC,上运行 Audio Precision 2722的固件、然后我们可以获得输出 SPL。
灵敏度
=20lg[输出电压(mV)/输入电压(mV)]
=输出 SPL (dB)-输入 SPL (dB)
灵敏度联咏:≥50dB (安霸 μ V),≥48dB (μ V)
50.606dB 好的
2.
THD+N 比
1.将扬声器盒与麦克风之间的水平距离设为30厘米。
2.使用扬声器盒播放1KHz/0dB 音频源,调节输出 SPL,并在距离扬声器盒30cm 时使其成为72dBra。DVT 同时录制声音。
,将 DVT 连接到 Audio Precision 2722 μ s 并播放之前录制的视频。
4.在 PC 上运行 Audio Precision 2722的固件,然后我们可以获得 THD+N 的信息
THD+N 标准:<5%(安霸 Ω),<7%(联咏 Ω)
4.68% 好的
3.
S/N
(录音信噪比 μ A)
1.将扬声器盒与麦克风之间的水平距离设为30厘米。
2.使用扬声器盒播放1KHz/0dB 音频源,调节输出 SPL,并在距离扬声器盒30cm 时使其成为72dBra。DVT 同时录制声音。
,将 DVT 连接到 Audio Precision 2722 μ s 并播放之前录制的视频。
•在 PC,上运行 Audio Precision 2722的固件、并在播放1KHz 时按下 F4按钮、然后我们可以获得 SNR 信息
S/N 联咏:≤-30dB (安霸 μ V/̊ C)
 -26.641dB NG

 

测试图片:

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rory、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    我担心测试信息不清楚、这项测试是否在终端系统中进行? 您还能指定正在测量的'AIC3254的块(ADC、DAC 等)吗? 照片似乎已损坏、您能重新上传吗?

    测试方法似乎与终端系统相关、因此信噪比问题可能与编解码器无关。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师