Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3254 您好、专家、
我 在 运动 DV 中调试 TLV320AIC3254、但在测试 TLV320AIC3254的性能后、我发现 S/N 值 失真。
您能帮您检查并提供一些建议吗?
非常感谢。
测试报告 如下。
| 测试项目 |
■【音频测试】 |
||||||||||||
| 仪表:音频精度、扬声器盒 | |||||||||||||
| 测试条件:环境 噪声<30dB ,1kHz、0dB 声音 源、 音 源和产品之间的距离为20cm,auido 测试软件 :AP2007.3.30 |
| 测试项目 | 规范和标准 | 测试结果 | 确定 | |||||||||
| 1# | ||||||||||||
| 1。 灵敏度 |
1.将扬声器盒与麦克风之间的水平距离设为30厘米。 2.使用扬声器盒播放1KHz/0dB 音频源,调节输出 SPL,并在距离扬声器盒30cm 时使其成为72dBra。DVT 同时录制声音。 ,将 DVT 连接到 Audio Precision 2722 μ s 并播放之前录制的视频。 4.在 PC,上运行 Audio Precision 2722的固件、然后我们可以获得输出 SPL。 灵敏度 =20lg[输出电压(mV)/输入电压(mV)] =输出 SPL (dB)-输入 SPL (dB) 灵敏度联咏:≥50dB (安霸 μ V),≥48dB (μ V) |
50.606dB | 好的 | |||||||||
| 2. THD+N 比 |
1.将扬声器盒与麦克风之间的水平距离设为30厘米。 2.使用扬声器盒播放1KHz/0dB 音频源,调节输出 SPL,并在距离扬声器盒30cm 时使其成为72dBra。DVT 同时录制声音。 ,将 DVT 连接到 Audio Precision 2722 μ s 并播放之前录制的视频。 4.在 PC 上运行 Audio Precision 2722的固件,然后我们可以获得 THD+N 的信息 THD+N 标准:<5%(安霸 Ω),<7%(联咏 Ω) |
4.68% | 好的 | |||||||||
| 3. S/N (录音信噪比 μ A) |
1.将扬声器盒与麦克风之间的水平距离设为30厘米。 2.使用扬声器盒播放1KHz/0dB 音频源,调节输出 SPL,并在距离扬声器盒30cm 时使其成为72dBra。DVT 同时录制声音。 ,将 DVT 连接到 Audio Precision 2722 μ s 并播放之前录制的视频。 •在 PC,上运行 Audio Precision 2722的固件、并在播放1KHz 时按下 F4按钮、然后我们可以获得 SNR 信息 S/N 联咏:≤-30dB (安霸 μ V/̊ C) |
-26.641dB | NG | |||||||||
测试图片: