请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA6211A1 您好!
我们使用 TPA6211A1-Q1开发了电路板。 我们将发送具有不同谐波的音频脉冲作为"单端输入应用"的输入。 增益设置为1.72。 输入信号为600mV 峰间值、最大电压为1.45V、最小电压为0.956V 驱动4欧姆扬声器、IC 的 Vcc 为2.8V。
问题是:当发送音频输入信号时、我们会看到音频 IC 在几毫秒内具有高功耗。 这是预期吗? 或者我们需要什么来照顾。 目前、我的应用是低功耗应用、因此不接受功耗尖峰。
此致、