This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1:功耗尖峰

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/671898/tpa6211a1-spike-of-power-consumption

器件型号:TPA6211A1

您好!

我们使用 TPA6211A1-Q1开发了电路板。 我们将发送具有不同谐波的音频脉冲作为"单端输入应用"的输入。 增益设置为1.72。 输入信号为600mV 峰间值、最大电压为1.45V、最小电压为0.956V 驱动4欧姆扬声器、IC 的 Vcc 为2.8V。

问题是:当发送音频输入信号时、我们会看到音频 IC 在几毫秒内具有高功耗。 这是预期吗? 或者我们需要什么来照顾。 目前、我的应用是低功耗应用、因此不接受功耗尖峰。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    我很困惑、因为您提到您要发送具有不同谐波的音频脉冲、但输入信号为600mV 峰峰值、那么您能否详细解释一下您的测试?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、我们有一个基频。 以及1200、1800、2400Hz。 振幅不同、但最大值为600 pk-pk、上限为上一帖子中提到的最大值/最小值。 你问的是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manoj、

    您能否为我提供问题发生时器件信号的屏幕截图? 此外、您还可以为我提供一个原理图、以查看是否一切正常。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞、

    不幸的是、我无法在公共论坛的此处分享原理图和屏幕截图。 是否有任何其他方法可以获得帮助。 我想与您联系、而不是与我们指定的 TI 人员联系、因为您有有关音频放大器的所有信息。 我们与 TI 签订了 NDA。

    此致、

    Manoj Rahel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电子邮件支持此问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师