This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:关于 INP 和 INP 引脚

Guru**** 2544080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/672564/tpa3111d1-about-inp-and-inp-pin

器件型号:TPA3111D1

您好!

您能告诉我 INN 和 INP 引脚的信息吗?
客户希望通过将电阻器连接到 INN 和 INP 引脚将增益设置为“×5”。
这样、您可以使用 TPA3111D1吗?



此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke - San、

    请查看数据表的部分(通过 GAIN0和 GAIN1输入进行7.3.1增益设置)。 它介绍了如何设置器件增益。

    您无法使用到 INN 和 INP 引脚的外部连接来设置增益。

    此致、

    -Adam