This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136D2EVM:单声道负载 EVM 音频演示

Guru**** 2924030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/669152/tpa3136d2evm-mono-load-evm-audio-demo

器件型号:TPA3136D2EVM
Thread 中讨论的其他器件:鳄鱼夹TPA3136D2

您好!

我 正在使用 TPA 3136D2 EVM 进行音频演示。 负载为 A

PBTL 单负载。  

为此、我使用4欧姆3W 电阻器、万用表上的电阻为4欧姆。  

该电阻器连接在 EVM 上的 OUTL+和 OUTR+点之间。

 

我在 EVM 的 RINP TP 处有一个1kHz、480mV p-p 信号。 我可以在示波器上看到这一点。  

 

我将 PLIMIT 和 GND 之间的电压设置为1.25V

 

我以12V 直流电为 EVM 供电。

 

在电阻器两端连接探针时、我无法在示波器上看到任何东西。

我无法使用万用表读取电阻引线上的任何电压、

交流或直流。

 

OUTL+和 GND 之间的直流电压测量为5.9V 直流电压。 之间的电压相同

OUTR+和 GND。

 

您能提供有关这方面的任何指导吗? 我已连接使用的 EVM 配置

单声道 PBTL 负载的电流。 这是否需要改变?

 

谢谢、

此致、

 Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Priya、

    如果您在输出引脚上看到开关信号、请使用示波器进行检查。 您看到的电压可能是50%占空比 PWM 的平均电压、它在两个输出之间同相、从而在扬声器上产生0V 差分。

    您是否已检查故障和 SD 引脚?

    我还记得您之前的帖子、其中 EVM 已配置为预滤波 PBTL。 这是新的 EVM 还是以前的 EVM?

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pirya、
    您是否通过打开连接器 J13将 PBTL 引脚拉至高电平?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam / Shawn、
    SD 和 FAULT 引脚的电压为10V。 它们通过一个100K 电阻器被拉至12V。

    我有一个替换 EVM、对我当前使用的配置进行了更改。

    PBTL 跳线已被移除。

    我尝试在连接了电阻负载的情况下探测 OUTL 信号。 除了示波器上的0V 之外、我看不到任何东西。
    与输出点相同。

    如果我移除负载并使负载保持开路、情况就不会有任何变化。

    连接后、电阻器会发热。

    我需要完成该演示。 期待更多的指针。
    谢谢、
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Priya、

    请向我们发送输出的示波器图像。 扬声器两侧各有一个探针。

    您是否尝试使用扬声器代替电阻器来检查是否有音频?

    如果电阻器变热、则有一些电流流过它。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一张图片是 EVM 的输入、即1kHz、490mV 信号。 由于一个是 RINP、因此会看到两个波形、  

    另一个是函数发生器输出。

    扬声器在连接时发出响亮的声音、不会像过去那样听到咔嗒声/嘀嗒声。

    不过、示波器图像有噪声、只有扬声器的左侧显示开关波形、

    正确的器件是0V (可能这是单声道输出的样子?)

    我希望捕捉完美的 EVM 输出波形图。

    谢谢、

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Priya、

    您是否已将示波器接地连接到 EVM? 它们应该已连接。

    如果听到提示音、则表明设备工作正常。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将所有接地端连接到函数发生器探针(示波器探针、EVM GND)的套管。连接扬声器的那一刻、波形上会出现很多噪声。 现在、我将运行语音文件、看看放大后的声音会发生什么情况。 希望不会出现滴答、改编的噪音。

    谢谢、
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、
    此问题未预料到。 请帮您拍摄测量设置和 EVM 配置的照片吗? 输入信号来自何处? 您可以尝试使用差分输入模式和单端输入模式(关闭或打开 J10)吗?
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于单端输入、J10是否开路?
    这很可能是问题所在。
    谢谢、
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附3张测试台设置图片:

    Wavetek 函数发生器提供1kHz 正弦波输入、490mV p-p

    所示为输入连接到 RINP 的 EVM。 请注意、PBTL 跳线是中唯一的跳线

    打开的 EVM。

    3. RCA 电缆适配器连接到函数发生器探针。 该 RCA 电缆的一端是

    用于输入连接、此电缆另一端的套管用于 GND 连接。

    请尽快查看并提供您的反馈。 如果需要更改配置、我们需要立即了解。

    谢谢、

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Priya、

    您的连接可以得到改善。

    我建议使用连接器 J9通过一根电缆连接函数发生器信号和接地。 然后、您可以使用连接到 TP7/TP8的示波器观察信号。

    鳄鱼夹不得用于连接 EVM、因为它们很嘈杂且不可靠。 测试点不适合输入信号、应尽可能使用 RCA 插孔。

    RCA 电缆与电路板走线相比非常长、这条长电缆可能会拾取大量噪声、请将所有接地端连接到 J2、然后拔下 RCA 电缆。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可能需要购买另一个 EVM? 是否可以进行简单的测量来验证 EVM 是否仍然正常工作? 使用此 EVM 需要大量附件、现在每次只购买一个。 如果 EVM 损坏、它不是一个非常可靠的产品、看起来很容易损坏。
    谢谢、
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否为 BNC 到 RCA 探头推荐部件?
    谢谢、
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Priya、

    我怀疑您的电路板已损坏。

    使用常规 BNC 公头转公头电缆、使用此适配器转换为 RCA:

    https://www.digikey.com/product-detail/en/cinch-connectivity-solutions-aim-cambridge/27-8110/367-1012-ND/385337

    您也可以查找 BNC 公型转 RCA 公型电缆。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、
    感谢您提供适配器部件信息。

    今天、我从 EVM 上拆下了所有鳄鱼夹、并插入 RCA 电缆
    插接至 J9。 这样就消除了输入波形中的噪声。

    我在 J3和 J8上连接了4欧姆负载电阻器。 电源电压下降
    从12V 更改为4V。 电源读数为0.4A 电流消耗。 为什么会发生这种情况、
    这意味着什么? 电阻器会发热。

    在1kHz 正弦输入的周期之后有一个噪声开关波形。 这又是一个问题
    比以前更好。

    谢谢、
    此致、
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在未连接输入或负载的情况下测量了12V 供电 EVM 的电流消耗。

    仪表的读数为40mA。 我被告知此电流应为400mA? 我要附上数据表

    电源的电压。 请告诉我这是否需要改变以及如何改变。

    查看电源的数据表、负载的电流调节

    额定电压的10-90%<= 100mA。

    e2e.ti.com/.../PowerSupply.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、
    感谢您的更新。 我认为在 EVM 空闲状态期间、电源上的电流应该为~40mA。 在器件上施加输入信号时、输入振幅是多少? 输出功率是多少? 看起来电源具有足够的电流输出能力、您是否限制了仪器上的输出电流?
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩、
    如该线程的示波器图片中所示、输入为490mV p-p 我得了
    将函数发生器设置为10dB 衰减、以将输入降低至该电压
    电平。

    当我连接4欧姆、3W 负载电阻器时、我可以看到直流电源压降
    从12V 到4V。 我已经将 PLIMIT 电压设置为1.25V DC。

    给定的一组信息有什么问题? 请解释输入原因
    电源电压下降。

    谢谢、
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、
    我认为您的 EVM 设置没有任何问题。 您能否确认您的电源设备上没有电流限制? 在这种情况下、电源的输出电流是多少? 如上所述、如果输出电流超过限制设置、电源的输出电压可能会下降。 或者、您可以尝试使用另一个电源吗?
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、

    感谢你的答复。 我将电源的电流限制更改为1A。  

    现在、当我连接负载时、电源电压不会降至4V。

    但是、我可以闻到电阻器燃烧的气味。 示波器波形会产生很大的噪声

    电压将会降低。 我正在寻找另一种电源来尝试。

    为什么负载是吸烟?

    谢谢、

    此致、

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将负载挂钩更改为该连接。 我在 OUTR+/OUTR-处看不到任何开关波形。

    我尝试并联两个8欧姆电阻器和一个4欧姆电阻器。我正在使用鳄鱼夹连接

    电阻负载。 请告诉我您的反馈。

    谢谢、

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    重新连接 LC 滤波器并将滤波器和负载焊接在一起以消除
    所有鳄鱼夹、我似乎在右端得到一个可接受的波形
    连接到 EVM 的负载的电流。

    接下来、我将使用扬声器负载进行测试。 明天我将获得所需的电缆耳机插孔
    RCA 适配器。 我将在测试完成后标记此主题已解决。 在此之前、我将保持不变
    欢迎您提出任何问题。

    我希望有一份有关如何使用此模拟 EVM 的应用手册。 它有助于将事情卸去
    对像我这样的用户来说,这里是个很好的选择

    谢谢、
    此致、
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、
    我很高兴您能让它发挥作用! 我现在将关闭此帖子。 如果您在以下测试中有任何其他问题、您可以在此帖子中回复、我们将再次为您提供帮助。 谢谢!
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩、
    迄今取得的成功只是一个初步步骤。 扬声器负载的声音质量是 raspy、与生产中的现有产品的质量不匹配。 现有产品在3英尺范围内具有88 dB 的声能以及清晰度、并使用此测试台上使用的同一扬声器。

    我以前从开机自检中尝试过过滤器。 如果没有这种滤波器、扬声器的音质会更好。

    重新计算了4 Ω 3W 负载的 p-p 电压 V rms = sqrt (12)、V p-p = 9.78V。PLIMIT 从1.25V 增加到1.7V。我从函数发生器发送了1kHz (0.49V p-p)音调。 扬声器的音质比以前更低。

    我已经订购了一个新的函数发生器、以确保正弦波输入不会产生放大的噪声。

    测试台上使用了正确的电缆。

    当我尝试使用和不使用 LC 滤波器的新函数发生器时、我将再次发布。 同时、请发表任何见解。 时间紧缩越来越短。

    在3英尺距离内、声能如何达到88 dB? 此 D 类器件的所有计算均固定为26dB 增益。

    谢谢、
    此致、
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、
    感谢您提供信息。 我认为您的计算没有任何问题。 TPA3136D2的增益是固定的。 您是否通过示波器测量输入和输出信号? 确保输入信号幅值确实为490mVp-p、输出为9.8Vp-p 请在扬声器和 EVM 输出连接器之间使用短电缆-电缆过长会在输出端引入更高的串行电阻。 确保电源设备上没有电流限制。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是新函数发生器的图片。 蓝色信号为490mV p-p

    黄色波形在电阻负载的一个桥臂上探测到5V p。 两个

    8欧姆、3W 电阻器与前面文章中的 LC 滤波器并联使用。

    电源的电流限制设置为1A。 PLIMIT 电压为1.7V。我认为 PLIMIT 的电压为1.25V

    更干净。

    这对于可接受的性能而言太大。 可以做些什么?

    谢谢、

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一种在 TI 端可以轻松设置的方案 您能否通过此采用单声道配置的评估模块为4 Ω 3W 负载布置输出波形?

    谢谢、
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我返回到 PLIMIT 1.25V。 使用新函数发生器通过扬声器负载发出的音调稍微好一点、但不如预期的平滑。

    对于波形音频文件、我测量了交流均方根电压、并相应地设置了增益、以便最大交流读数为0.17V。 声音质量不可接受。 失真可能稍小、但不如现有产品那么接近。

    我不知道最后还能做什么 期待您的想法。

    谢谢、
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、
    根据上面显示的波形、对于26dB 增益、输入和输出幅值看起来正常。 因此、您将在输出端使用外部 LC 滤波器。 它是否配置为10uH+0.68uF? 外部滤波器和 EVM 板之间的连接和 GNDing 如何? 3W 输出功率不是很高、我想您可以在 PBTL 模式下使用采用铁氧体磁珠配置的 EVM 上的 AMP。 将 EVM 板设置为 PBTL 模式(不带外部 LC 滤波器)、并聆听扬声器的输出声音质量。 您是否有音频测量仪器、如 AP? 如果是、您能否尝试使用 AP 仪器测量输出波形? 输出端的 THD 是多少? 输出端有两个并联的扬声器、您能否尝试先使用一个扬声器来使设置更干净? TPA3136D2目前在市场中广泛使用、我们从未听说过它存在性能问题。 我认为您的测量设置存在问题。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您提到"音质不可接受"、您能帮助解释一下吗? 例如、 本底噪声很高? 还是听到单音? 如果您可以对输出信号执行 FFT、则可以找到根本原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您还将测量单端输出信号。 您可以测量差分输出信号吗? 共模噪声实际上在差分模式下被滤除、并且不会显示在扬声器上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我再也看不到电阻器负载右腿上的示波器波形。
    在试验电路板上构建新 LC 滤波器的过程中。

    同时、我希望针对以下所有方面提供设备建议。 我会请他们租用:

    纯正弦波发生器。 我生成的噪声为490mV p-p 信号。 我需要清晰的输入音调。
    2.一个优质示波器、随附优质探头。 我可能能够在工作中找到比在办公桌上更好的质量范围。 我检查了探头的校准并调整了探头。
    用于量化失真的音频分析仪。

    谢谢、
    此致、
    Priya