Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2
Thread 中讨论的其他器件:鳄鱼夹、 TPA3136D2
您好!
我 正在使用 TPA 3136D2 EVM 进行音频演示。 负载为 A
PBTL 单负载。
为此、我使用4欧姆3W 电阻器、万用表上的电阻为4欧姆。
该电阻器连接在 EVM 上的 OUTL+和 OUTR+点之间。
我在 EVM 的 RINP TP 处有一个1kHz、480mV p-p 信号。 我可以在示波器上看到这一点。
我将 PLIMIT 和 GND 之间的电压设置为1.25V
我以12V 直流电为 EVM 供电。
在电阻器两端连接探针时、我无法在示波器上看到任何东西。
我无法使用万用表读取电阻引线上的任何电压、
交流或直流。
OUTL+和 GND 之间的直流电压测量为5.9V 直流电压。 之间的电压相同
OUTR+和 GND。
您能提供有关这方面的任何指导吗? 我已连接使用的 EVM 配置
单声道 PBTL 负载的电流。 这是否需要改变?
谢谢、
此致、