This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4204使用异常

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/672061/pcm4204-use-exception

主题中讨论的其他器件:PCM4204

使用 PCM4204 EVM 开发板 TDM 模式时、该板配置为 S/M=1、FMT2=0、FMT1=1、FMT2=1;/EXT=1、 OSC1=0、OSC2=0;然后 FS2=0、FS1 =0、FS2 =1 (双速率)、采集频率设置为96K、LRCK = 96k、BCK = 24.576M、SCKI = 24.576M、但 ADC 没有数据输出、 但 FS2 = 0、FS1 = 0、FS2 = 0 (单速率仅支持高达54K)、采集频率设置为96K、LRCK = 96k、BCK = 24.576M、SCKI = 24.576M、ADC 具有数据输出、但数据不正确! 根据手册中的说明,96k 需要配置为 FS2 = 0、FS1 = 0、FS2 = 1,现在可以配置为 FS2 = 0、FS1 = 0、FS2 = 1,无数据输出,请帮助支持,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chaobao,

    欢迎来到 e2e 论坛。

    我需要进一步研究这一点、并在明天进行更新。 谢谢。

    此致、

    Ravi